Other Parts Discussed in Thread: LMH6559
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMH6559您好!
我们目前正在寻找一种将50~1000MHz、0dBm 正弦波射频信号扇出到32 个单端通道的解决方案。 它将成为相位测量电路的一部分。 基准正弦波来自 PLL 且为差分波(可以是单端波)。
我们正在考虑将运算放大器用作电压跟随器来构建此扇出缓冲器阵列。 您可以建议芯片或解决方案吗? 如果可以有基准电路、那会很好。
提前感谢!
最棒的
HP