This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMP8602:LMP8602 - SPICE 模型

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMP8602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672214/tina-spice-lmp8602-lmp8602---spice-model

器件型号:LMP8602
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

 我在 LT-SPICE 中´m LMP8602 SPICE 模型。 模型工作正常、但存在问题。

我已经进行了检查仿真(请参阅附件):

当所有电流感测输入都位于 GND 或相同的电压电势时、电流感测输出的偏移为74、6mV。

 出什么问题了?

感谢你的帮助。 Chris、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    感谢您对论坛的关注和关注。 我认为这个模型实际上没有什么问题。 模拟至74.6mV 的输出是可能且合理的。 当我在输入端施加较大的负电压时、输出值仅会降至其低输出摆幅(VOL)电压值。

    第一级的输入(增益1 = 10)具有1mV 的最大额定失调电压(Vos)。 此外、第一级的输出摆幅至 GND (VOL1)(在 A1引脚上测量)为2mV。 因此、可以使用来计算 A1/A2上的电压:

    A1 = Vos1*gain1 + VOL1

    A1 = 1mV*10 + 2mV  = 12mv ->匹配仿真

    A1/A2驱动 Vos2 = 2mV 最大值的第二放大器级(增益2 = 5)。 此外、第二级 VOL2通常= 10mV、这是通过过度驱动 IN+和 IN-来测量的(请参阅数据集第6页的注释8)、因此如果要计算 Vout、则无需包含 VOL1。 因此、可以使用以下公式计算可能的最大 Vout:

    A2 = Vos1*gain1 = 1mV*10 = 10mV

    Vos2 = 2mV

    VOL2 = 10mV

    VOUT = VOL2 +(A2+Vos2)*增益2

    VOUT = 10mV +(10mV+2mV)*5.

    Vout = 70mV                 -->非常接近仿真

    如果为器件提供1/2 Vs 基准、您可以看到10mV 输出偏移消失。 请参见以下仿真、其中 Vout2 = 1.713V = 1.65V +62.8mV。

    更重要的是、所有这些规格中通常通过以负电压驱动输入来实现 VOL 规格。 如果您对模型执行此操作、您将看到输出摆动到其各自的 VOL 值。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Peter、

    在您的回答中、我看到了问题。 是典型值的混合。 和最大值 值

    通常、我想使用典型值进行仿真。 值。 对于最坏情况仿真、一些模型有一个引脚来设置最大值 值。

    在数据表屏幕截图中、您可以看到计算的标记值。

    任一型号都始终使用最大值 或典型值。 值、但不是混合值。

    A1 = Vos1*gain1 + VOL1

    A1_TYP = 0.15mV*10 + 2mV  =  2mV      --典型值

    a1_MAX= 1mV*10.05 +10mV   = 21.05mV --最大值

    a1_sim= 1mV*10   + 2mV  = 12mv      ->仿真

     

     

    VOUT       = VOL2 +(A1   + Vos2)*增益2

    VOUT_TYP = 10mV +(2mV + 0.5mV)* 5.000      = 22.5mV   -典型值

    Vout_MAX= 40mV +(21.05mV + 2mV)*5.025 = 155.8mV  --最大值

    Vout_ sim= 10mV +(10mV + 2mV)*5           =70mV       -->仿真

     您能否将模型调整为典型值。 或最大 价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    该模型肯定使用典型的 VOL 值。 最大 VOL 值(粗体字)在温度范围内指定。 您可以在此处的当前数据表版本中更清楚地看到这一点:

    从我们完成的仿真中可以看出、该模型使用的是最大 Vos 值。 请注意、最大 Vos 值未在温度范围内指定。 除非运行包含温度的仿真、否则您不必担心最大 VOL 值。

    我还会说、如果您要计算典型和最大 Vout 值、则不包括第一级(前置放大器级)的 VOL、因为它已经包含在"A2输出电压摆幅"规格中。 数据表中注明了这一点。 因此、典型和最大 Vout 值为:

    VOUT = VOL2 +((A1-VOL1)+ Vos2)*增益2

    VOUT = VOL2 +((Vos1*gain1)+ Vos2*gain2

    VOUT_TYP = 10mV +(0.15mV*10 + 0.5mV)*5           = 20mV、室温下的典型值

    Vout_max = 10mV +(1mV*10.05  +2mV)*5.025     = 70.55mV、室温下的最大值

    无论如何,我要指出,这种模式的作用是独特的。 如果需要、您可以尝试使用模型的内部参数来解决问题。 目前、它看起来像是将 VOL2设置为4mV 而不是10mV (如上一个仿真中所示)、并具有下面模型网表的屏幕截图。 该模型看起来也已经在使用典型的 Vos 值。

    此致、

    Peter Iliya

    电流感应应用