This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:意外的大电流消耗

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672337/ths4551-unexpected-large-current-consumption

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: THS4521

意想不到的 THS4551大电流消耗

我们尝试使用 ths4551作为 Diff 缓冲器、如下所示。 该设计中有四个 ths4551、Vcom 连接在一起并设置为1.5V 基准电压 (电源 VCC = 5.0V)

奇怪 的是、当将 ths4551s 焊接到 PCB 中时、每 ths4551的静态电流 Iq 就像100mA 一样大。

在同一 PCB 上、我尝试了具有相似引脚和功能的 ths4521、正如数据表所说、IQ 小至1.3mA。

我错过了什么吗? 感谢您的任何评论或帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hai、

    我不熟悉这个芯片。 但 C117是否不是有点高? 这是否会在反馈环路中引入巨大的相位滞后、并通过减小相位裕度来导致不稳定? 我已经查看了数据表、发现当 TI 在输入之间放置这样一个电容器时、它们总是将这个电容器与从输出到输入的合适相位超前电容相结合。 我想您的电路会振荡。

    另一个提示:如果您使用 LC 滤波器进行电源去耦、请注意不要出现谐振! 这些铁氧体磁珠通常提供1...10 2µH μ H 的低频电感。 根据 Thomson 先生的说法、这将使共振频率与 C105相结合、达到130kHz。 在此频率下、铁氧体磁珠不提供任何等效串联电阻来抑制谐振。 因此、您的去耦方案在130kHz 时可能会变得非常高的阻抗、根本不显示去耦能力。

    为了避免这种谐振、根据 R >= SQRT (2XL/C)、将一个小电阻 R 串联到铁氧体磁珠。 在您的情况下、R >= 1.8欧姆是合适的。

    最好的解决方案是使用 π 型滤波器去耦。 这将消除布线的影响。 因此、在铁氧体磁珠和串联电阻器的前面放置另一个1µ μ F 去耦电容器、以便去耦方案看起来像"PI"。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、您的重播内容非常丰富、我从您的回复中学到了很多。 我将尝试您的建议。