This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:SoundPlus OPA1612、代替 OPA2134

Guru**** 2568175 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2134, OPA1612, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672533/opa1612-soundplus-opa1612-in-replacement-of-opa2134

器件型号:OPA1612
主题中讨论的其他器件:OPA2134OPA1678

大家好、社区、TI!!!

我想升级音频放大器 OPA2134、TI 网站再次命令我更改新的 OPA。

我发现 OPA1612是 SoundPlus 终极产品系列中的一款产品、这就是我对它进行更改的原因。

遗憾的是、对于新的 OPA1612、我在输出通道上获得了大量噪声。

我尝试使用 NE5532P 等低成本组件、无噪声、OPA2134无噪声、OPA1612噪声很大。

您知道为什么我在新的 OPA1612中遇到了此问题吗?

非常感谢

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    OPA1612具有非常低的输入电压噪声、但同时具有非常高的输入电流噪声。 因此、该芯片只会产生低噪声、同时具有极低的输入和反馈电阻。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、
    除了 Kai 所说的内容、如果您的应用涉及高阻抗、电流噪声将成为一个问题、您可能还需要考虑 FET 或 CMOS 输入运算放大器、例如 OPA1678。 虽然电压噪声将比双极输入器件略高、但较低的电流噪声可能会使噪声总体改善。