This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:THS3217互调与频率间的关系

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672032/ths3217-ths3217-intermodulation-vs-frequency

器件型号:THS3217

您好!

我在 THS3217组件的数据表中找不到有关互调产品级别的任何信息。

这个组件在我的板上(只使用了 D2S 部件)连接到 DAC 37j82,我观察到这一点的结果非常糟糕。  

您能否将 D2S 器件的 OIP3信息从1MHz 传输到350MHz?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geoffroy、您好!

    "非常糟糕的结果"是什么意思?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geoffrey、

    让我看看我们是否有 THS3217 D2S 级的 IMD3信息。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    我在这里附加了 THS3217 D2S 级的互调数据、该数据显然仅上升到100MHz。  

    e2e.ti.com/.../D2S_5F00_IMD_5F00_THS3217.xlsx

    当您提到结果不好时、您是否可以分享您的结果? 此外、有关 D2S 输出级的设置、输出电压摆幅和负载条件的原理图或电路图将会有所帮助。

    此致、

    Rohit