This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:5V 电源时的输出电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672588/tlv3201-output-voltage-at-5v-supply

器件型号:TLV3201

您好!

我在使用 TLV3201数据表时遇到了一些问题。 我想将其用作比较器、以获取由 RS422接口传输的开关信号的差异。 我将在5V 和接地之间为其供电。 虽然输入是轨到轨输入是绝对清楚的、但我并不十分清楚在器件的导通和关断状态下可以看到的输出电压。 不知怎么说、我未能在数据表中找到此信息。 如果有人能向我指出我能找到的地方,我将不胜感激。

谢谢、此致、

Gabriele Ulissi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriele、

    当 Vcc=5V 时、例如输出信号接近0V 或接近5V。 具体而言、它通常为0.175V、灌电流为4mA、或通常为5V - 0.12V = 4.88V、拉电流为4mA。 请参阅数据表的第7.5节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriele、

    Kai 的回答正确。 您可以在数据表第7.5节的"输出"部分中找到此信息。 输出电压相对于相应灌电流/拉电流的电源轨给出。 数据表中的图15和图16还显示了在各种温度下可以预期的输出电压以及灌电流/拉电流。

    此致、
    Jaskaran