This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:在电机控制中使用 INA302进行电流感应

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672561/ina302-current-sensing-by-using-ina302-in-motor-control

器件型号:INA302

你好

我将在我的电机控制应用中使用 INA302。 它具有警报和锁存 引脚、我不 会在我的应用中使用这些引脚。 我是否可以将它们放在电路板上而不进行任何连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Onkar、

    如果不使用 ALERT 或 LATCH、为什么不使用没有内部比较器的器件? 我是不是很好奇地问的。 只需连接 LATCH 引脚即可设置 ALERT 引脚的输出模式。 因此、如果您只关心模拟输出引脚读数、则可以悬空 ALERT 和 LATCH 引脚。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用该传感器、因为它的规格 将支持我的应用。由于我的应用频率更高、我需要具有更好压摆率的传感器。它在 TI 的双向电流传感器中具有最佳压摆率。感谢解决我的问题