This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672546/lm358

此参数表示运算放大器正在工作、
电源提供的最大电流是否为60mA?

该电流是否与电源电压的大小有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    这是输出对地短路时可以流动的最大电流。 短路电流在内部限制为此值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    源电流在很大程度上独立于 VCC 电压、并随着高温而降低。

    灌电流的调节能力较低、更有可能造成永久性损坏。 数据表的第6.1节对此进行了介绍。

    器件设置电流、如 Kai 所说。