This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:如果工作温度超过最大额定温度、会产生什么影响?

Guru**** 2531710 points
Other Parts Discussed in Thread: INA125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670491/ina125-what-s-the-impact-if-operating-temperature-exceeds-max-rated-temperature

器件型号:INA125

您好!

该放大器的最大额定温度为125 C

该放大器是否可以在127°C 的温度下使用? 如果在127C 下使用放大器、会对可靠性产生什么影响?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antwan、您好!

    当然、由于合理的电气性能问题或热问题、TI 必须限制器件可以运行的温度范围。 INA125是一款低功耗桥式放大器、在正常工作条件下的功耗仅为数十毫瓦。 因此、它的自发热很小。 主要问题是器件结温保持在150摄氏度以下

    虽然 TI 不保证 INA125的最高工作温度为+125 C 时将达到2度、但电气性能的偏离应最小、对长期可靠性(MTTF)的影响最小。 TI 确实在数据表中声明的一项保证是"注意:高于这些额定值的应力可能会导致永久性损坏。" 因此、当用户在规定的数据表条件之外操作器件时、会承担所有风险。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、安特南、

    其影响是缩短芯片的寿命。 或者换句话说、温度越高、故障概率就越高。 但是、没有明显的限制、如果超过125°C、芯片会立即发生故障。 它必须从统计数据的角度来看待。

    一般来说、在指定的最高温度下长时间运行芯片是不明智的。 那么、有趣的问题不是芯片是否能够承受127°C、而是芯片必须承受该温度多长时间?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antwan
    我们尚未收到您的回复、因此我们将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、只需在下面发布另一个回复、或者在这个问题超时时时创建新主题帖。
    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的支持