This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:用于 INA317的评估板

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA317, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670775/ina317-evaluation-board-for-the-ina317

器件型号:INA317
主题中讨论的其他器件: INA333

我们希望实现 INA317仪表放大器。  是否有评估板可帮助实现此方案?  此外、是否有任何示例可用于完成 TINA 仿真?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donny:

    你有什么具体问题吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Donny
    我们确实有一个 EVM 可以与该器件配合使用。 您可以在此处订购:
    www.ti.com/.../inaevm-msop8
    INA317相对较新、尚未完成 SPICE 模型或参考设计、但 INA333在功能上非常相似、您可以使用 TINA 模型来开发您的设计。 您可以在此处找到这些内容:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    您可能还会发现我们的 VCM 与 Vout 计算器很有用。 在上面链接的 INA333工具页面上的软件下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Donny

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设以下链接已解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或创建一个新主题帖(如果该主题帖超时)。

    谢谢
    Dennis