This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324的温漂特性与规格不同

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, LMV324, TINA-TI, TLC2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/672496/lm324-temperature-drift-characteristic-of-lm324-is-different-from-the-specification

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: LMV324TINA-TITLC2274

一切都好。

我在随附的 RTD.TSC TINA 文件中构建了 RTD 感应电路、并测试了 LM324的输出电压漂移与室温变化有关的情况、以检查电压与 TINA 仿真结果相比是否正确。 遗憾的是、物理板中 LM324的温度特性与 TINA 的仿真结果完全不同。

我对电路进行了仿真、将室温从-20度变为40度、并获得了随附的漂移曲线、该曲线单调增加。 但在电路板中、输出电压随着室温的升高而降低。 这在其他相同的电路板中完全相同。

我还尝试使用同一电路板的 LMV324对其进行测试、只需更换运算放大器即可、发现随着室温升高、输出电压会正确增加、就像 TINA 仿真结果一样。

您能否帮助我了解这种情况的发生原因或这种情况是否正常?

*供参考、我使用万用表检查了电路板中的某些温度点的电压、因此图中不存在测量数据。

提前感谢。

e2e.ti.com/.../RTD.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyutae、

    由于在 RTD 传感电路中、测量信号非常小、因此只能使用精密运算放大器进行信号处理。 另一方面、LM324是一款成本极低的运算放大器、不能提供您所需的精度。 如果您查看 LM324的数据表、您会注意到根本未指定输入失调电压、输入偏置电流和输入失调电流的温度漂移。 因此、TINA-TI 仿真是否提供了正确的结果是值得怀疑的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai。

    感谢您的回复。

    那么、您认为 TINA-TI 仿真结果对于 LM324可能不正确吗? LMV324怎么样? 您是否认为 LMV324在电压偏移漂移方面也可能存在相同的问题、我是否应该改用精密漂移? 您可能知道、精密运算放大器比 LM324/LMV324更昂贵、因此我尽量避免使用精密运算放大器。

    此外、我会从您的回答中向 TINA-TI 提出新问题。 我还使用了与所连接的电路相同的电路来仿真 TLC2274、但在这种情况下、尽管其规格不同、输出电压仍大幅增加。 您认为我在开发过程中不应该完全信任 TINA-TI 的仿真结果吗?

    e2e.ti.com/.../RTD_5F00_TLC2274.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyutae、

    我理解你。 但你通常得到你所支付的...

    首先、考虑您需要的精度。 您的最坏情况下可容忍误差是多少? 然后、使用 OPAMP 数据表的规格手动进行误差分析。 这将非常快速地向您显示所选的运算放大器是否合适。

    TINA-TI 是一款非常好的工具。 但它无法模拟每个参数! 所以、这些仿真非常有用、但它们不会告诉您"最终真理"。。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai! 我明白了。