This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:INA 326和传感器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668801/ina326-ina-326-and-transducer

器件型号:INA326

大家好、我对 INA 326仪表放大器和压力传感器有疑问。 我使用 INA326数据表9页中的电路、只是我不在放大器的输出端使用滤波。 R1=4、7k、R2=100k、因此增益可能接近40-50。 在引脚5上、我连接100k 电阻器和0.1uF 电容器。 问题是、当我在数据信号之间对换能器电压施加压力时、电压为30mV。 因此、对于我的增益、输出电压可能约为1、2至1、4V、但当我使用万用表检查电压时、我只看到160mV、当我向换能器施加更大的压力时、放大器输出中的电压没有变化、仍然是160mV。 传感器和放大器都由 Arduino 提供支持、我检查放大器输出引脚和试验电路板中公共接地之间的电压。 什么可能是问题? 我附加了 INA326数据表和试验电路板连接电路、可能存在一些连接错误。  

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina326.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eimis、您好!

    为了支持这一点、我需要您发布一份原理图(不是数据表中的)副本、其中显示了您的配置和您使用的值、包括传感器输入和电路输出连接。 请包括每个引脚上的输入电平以及电源电压和基准电压。 如果您可以包含有关压力变送器的更多信息、这可能也会有所帮助。 在执行此操作之前、我建议您对所有连接进行三重检查。 请了解、我们难以远程排除试验电路板的故障、尤其是在没有原理图的情况下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eimis
    我们将关闭此主题、但如果您需要进一步的帮助、可以随时发布原理图、其中一个团队将为您提供帮助。