主题中讨论的其他器件: LM317
大家好!
我无法从 INA125P 获取输出信号。 我的电路就像这样 (来自 forum.43oh.com/.../):
唯一的区别是我在 S+和 S-之间添加了一个0.1uF 的电容器。 如果我将其用于正常的加权操作、这可以正常工作、但如果我需要使用螺旋桨测量来自 BLDC 电机的推力、则效果不好。
特别是在采集会话期间、我从 ADC 获取该信号:
这是非常嘈杂和无用的信号、因为这个信号有很多负值、所以我不能将它用于我的目的。
但是、我一直在尝试插入 RC 滤波器、我获得了一些改进:
我使用上述原始电路(S+和 S-之间没有0.1uF 电容器)和 RC 电路(R = 4.7KOhm 且 C = 4.7uF)获得了该信号。 我使用了该值、因为使用其他值时、我会得到一些负值。 但是、该信号不太有用、因为我无法测量电机和螺旋桨产生的全部推力。 我知道这是由于 RC 滤波器速度不快、但我不知道如何在没有负值的情况下使用不同的 R 和 C 值来改善该信号。
我的问题是、如何改进电路以获得更好且可用的信号来实现我的目的? 我不是一名电气工程人员、因此我在寻找解决方案时遇到了一些问题。