This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:电路逆变器中 LM358的功能

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669966/lm358-function-of-lm358-in-circuit-inverter

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: LM324

我不了解 LM358 在电路逆变器(attch)中的功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赖,

    LM358是适用于施加到同相输入端的信号的单位增益缓冲器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,赖

    此原理图来自何处? 您有链接吗?

    在第一个原理图中、LM358和 LM324似乎是 PID 的一部分。

    输入端的第二个原理图电路中的电压看起来很奇怪。 这是否是输入偏置电流消除? 奇怪...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    更新了最终原理图。 我从微型 X 射线制造商 Kevex 的电路板上绘制原理图。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赖,

    我相信您是根据电路板布局构建原理图的。 这很容易导致错误。
    您能否测量 LM358的测试点电压和引脚4和8电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Michallick:

    我检查了引脚4连接 GND、引脚8连接 Vcc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron Michallick、
    我认为测试点是输入信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,赖

    我不这么认为。 输入信号应施加到 R14的上端、此时您已连接到 GND。 POT R15与 R13和 R14结合使用可形成可调分压器。

    Ron 要求您测量引脚4、引脚8和测试点处的电势。 你完成了吗? 请向我们提供结果吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    引脚4 = 0V、引脚8 = 5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,赖

    您在测试点测量的是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    测试点= 0V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,赖

    您的问题现在是否已得到解答?

    Kai