This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:补偿的替代方法。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671470/lmh6629-alternative-way-to-compensate

器件型号:LMH6629
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我需要使用具有低增益的 LMH6629。 不过、数据表建议使用输入滞后补偿技术、因为我的应用噪声是最重要的规格、因此我无法使用这种方法。 不过、我可以牺牲带宽。 我只需要12MHz 的带宽、如果可能、我需要使用2增益或作为缓冲器运行 LMH6629。 是否有办法以如此低的增益运行该运算放大器、从而牺牲带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alperen、

    在分压器的帮助下、使用最小增益并随后降低输出信号会怎么样? 同时、您可以将带宽降低至12MHz (使用合适的电容器)、并通过这种方式进一步降低噪声。

    您能给我们提供有关您的应用的更多信息吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议 Kai、

    我正在尝试从3 lmh6629中构建一个3运放交流耦合单电源差动放大器。 最后一个阶段是一个问题、因为它的增益非常低。 实际上、我可以在两个级之间拆分增益、但在本例中、我的最小增益为16、对于该差分级、我需要大约4至5个增益。 我喜欢您的建议、我可以使用这种方法实现我想要的增益、但我使用非常低值的电阻器来实现低噪声、增加增益将大大增加我的功耗。 这就是我不想实现该方法的原因。 我可能会在最后一级使用不同的运算放大器。  

    我只想知道是否可以将反馈电容器与反馈电阻器并联使用、以稳定和降低运算放大器的带宽? 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alperen、

    我无法为您提供"Go"、因为我无法模拟相补角。 数据表中没有提供足够的信息。 例如、缺少开环输出阻抗。

    但您可以使用 TINA-TI 来仿真电路、希望模型将显示代表性的结果。 我做了一些仿真、如果模型有效、就可以工作了。 我仿真了一个具有200R 电阻器和68P 电容器的差分放大器。 但请注意、该电路在 LM6629的输出端不允许任何负载电容。 然后、不稳定立即开始。 因此、您需要通过一些串联电阻(50R 左右)隔离任何输出电容。

    您是否已验证外部补偿确实会增加噪声? 您是否已经使用 TINA-TI 仿真了您的电路?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次你好!

    是的、我尝试在 TINA 软件中仿真电路、但我尚未验证外部补偿会增加 TINA 中的噪声。 我从数据表中了解到、外部补偿网络会将噪声增益增加到最小允许增益以上、同时在 BW 上保持信号增益恒定。 我不知道背后的全部理论、但其他一些文档也对这种补偿方案有相同的评价。 噪声增益的增加可能发生在我感兴趣的频率之外、如果是这种情况、噪声增益是否增加并不重要、因为无论如何都会对其进行滤波。

    再次感谢您的答复。 我需要研究这个补偿方案、看看发生了什么。