This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:浮动电压

Guru**** 2608095 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, TL431, TIDA-00366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670898/amc1301-floating-voltage

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: TL431TIDA-00366

大家好

如果我们问 AMC1301、您会介意吗?

 我们在数据表 P1 简化版原理图上有关于浮动电压的基本问题。
使用齐纳二极管 或 VDD1引脚 和 GND 引脚之间的 TL431来提供电压 VDD1。
 在无负载或 无 低侧栅极运行的情况下、 似乎  没有从齐纳二极管 的阴极 到阳极的电流路径。  
我们的认可是否正确?

此致

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    在这种情况下、"浮动电源"实际上以 GND1引脚为基准、因此它仅相对于系统接地浮动。 该电压源将是高侧栅极驱动器电源。 如果您仍不清楚这一点、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom San

    感谢你的答复。
    然后、很抱歉 、我们的解释会使您感到困惑。
    请参阅附件文件。
    然后 、您能给我们提供您的意见吗?
    e2e.ti.com/.../20180313_5F00_AMC1301_5F00_VDD1_2800_Floating-voltage_2900_.pdf

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    感谢您的介绍、我知道 TI 参考设计、但我不是该设计的作者。  这里的配置与 AMC1301数据表第1页上显示的简化版原理图非常相似。  该屏幕截图中未显示的是分流电阻器。  您可以在 TIDA-00366关联的原理图文档的封面页上看到这一点。  不过、正确的做法是、如果不存在高侧栅极驱动电压、则不会有电流流经 TL431。  虽然下开关或负载上没有影响、但 U_TOP_REF 是上 IGBT 和下 IGBT 之间的连接点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom San

    感谢您的评论!

    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本