This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:当被用作一个差分放大器时、输出不会驱动至0V

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL3472, TLV2171, TLV2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671526/tl082-the-output-does-not-drive-to-0v-when-used-as-a-difference-amplifier

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件: TL3472、 TLV2171、 TLV2172

我将 TL082 JFET 输入双路运算放大器用作两个差分放大器、采用+24V 单电源。 第一个放大器的增益为1、偏移为1.5V、工作正常。 该放大器的输入电压来自 安装在4-20mA 回路电路 中的感应电阻器。 第一个差分的输出。 放大器馈入第二个差分的一个输入。 第二 安培的另一个输入连接到 可通过 POT 调节的分压器设置。 第二个放大器的增益为2.5、其偏移电压为0V。  当20mA 流过环路 时,我不会遇到获得满量程输出的问题。 我遇到的问题是、对于4mA 的输入电流、当我调节 POT 以校准放大器变为零时、我无法在输出端产生0V 电压。 我得到的最低输出电压 大约为1.5V。 我尝试使用 TI 针对 TL082的运算放大器模型来仿真电路、结果相同。 我是否需要 第二个放大器的失调电压才能将其驱动至0V?

谢谢、Mike。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    您可能需要一个指定的 OPAMP 来将输出驱动至0V。 TL082无法执行此操作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    您确定第一个放大器工作正常吗? 为了实现稳健的设计、输入引脚电压应大于4V。 我不确定您现在是否有这种情况。

    输出为发射极跟随器、如 TL082数据表第8.2节"功能方框图"所示。 因此、输出不会到达 VCC-、即您的接地端。 输出下拉电阻器可能会有所帮助。

    TL3472输出将变得更接近于接地。 如果需要低输入电流、则 TLV2171或 TLV2172将正常工作。