This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169-Q1:INA169

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA169-Q1, INA139, INA169, INA138, INA168, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671249/ina169-q1-ina169

器件型号:INA169-Q1
主题中讨论的其他器件: INA139INA169INA138INA168INA240

尊敬的先生:

目前、我将 INA139与充电控制器搭配使用、用于电流感应、电压为24V。 因为 INA139共模电压大约为36V。 这对我的应用非常有用。现在我要设计一个48V 充电控制器、而且我的电池电压最大为60V。 我能否将 INA169-Q1用于我的应用。 INA169的共模电压为60V (工作条件)和 75V (绝对最大额定值)。

-电流传感器的电源 - 12V

允许的满量程输出电压-  3.3V

-需要器件频率响应(是否要测量交流或直流电流?) - 直流电流

共模电压会有多低? -42V  

 

请 建议是否可以将 INA169用于43V-60V 电池电流传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eazhil 您好!

    我希望使用我们的产品会有所帮助。 如果您的共模电压范围为43V 至60V、则 INA169应该可以正常工作。 您可以说共模电压可以达到-42V。 INA169无法支持该共模电压。 INA169、INA168、INA139、INA138的绝对最小共模电压为-0.3V。 因此、您可能需要考虑使用钳位二极管进行负电压保护。 您可以在此处阅读有关此内容的更多信息:
    e2e.ti.com/.../3610.dealing-with-device-protection-when-you-cant-exceed-0-3v

    希望这对您有所帮助、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复...

    实际上、最低的共模电压大约为+10V。此外、通过您的回复、我的电池最高可达62V、我也将其用于锂离子电池充电器应用、因此 INA169能够承受高达62V 的共模电压

    我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eazhil、

    TI 数据表上的建议运行条件是 TI 可以保证器件性能的参数。 超过最大额定值将导致损坏。

    以62V 的共模电压运行 INA169不会产生问题、但性能未指定。

    如果不需要电流输出器 件,我们拥有的高共模电压、高精度器件是 INA240:其 VCM 可在低温漂下达到80V,并可由2.7V 至5.5V 的电源供电,如产品页面 www.ti.com/.../ina240所述。

    希望这对您有所帮助! 请告诉我们、我们是否可以帮助您选择此器件或其他器件。

     

    感谢您的观看、

    Manuel Chavez