This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA191:降低基准噪声

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671347/opa191-reduce-reference-noise

器件型号:OPA191
主题中讨论的其他器件:REF5025REF6025

您好!

我想降低下面原理图的基准噪声。 我尝试使用 REF5025 (原理图下方的图像) 、但根据 TINA、这只会增加我的输出噪声。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luc:

    您可以在 REF5025的输出端使用 RC 滤波器来降低噪声。

    您能否详细介绍一下您的应用? 您期望哪些信号(电平、源阻抗等)? 所需的频率范围是多少? ...?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luc:

    TINA 电压源非常理想、因此不会产生任何噪声、因此添加真实基准肯定会增加系统的噪声。 您主要关注基准的1/f 噪声、还是仅关注此电路的总输出噪声? 滤除1/f 噪声非常困难、因为它的频率非常低、但您可以采取以下一些一般步骤来帮助降低总体系统噪声:

    1) 1)增加基准上输出电容的值。 您实际上不想在基准输出和运算放大器输入之间添加电阻、因为您希望使用低阻抗源驱动运算放大器。 输出电容可以增加到47uF、只需确保选择 ESR 小于1.5欧姆的电容即可实现稳定性。 该电容器应直接放置在基准的输出端、然后在运算放大器电路输入端额外放置10uF 的电容。

    2) 2)在修整引脚上添加一个1uF 电容器将有助于降低带隙基准产生的噪声。

    3) 3)如果您希望进一步降低系统噪声、则可以限制带宽。 您可以丢弃的带宽越多、您在输出上看到的噪声就越小。 我建议在 R2和 R4上添加电容器来实现这一点。 这并不能真正帮助您处理基准的1/f 噪声、但它会降低输入和运算放大器本身产生的噪声。

    4) 4)我找不到较低噪声基准、但您可以考虑使用 REF6025。 它包含集成的缓冲运算放大器、您可以将其配置为滤波器、以尝试降低一些1/f 噪声。 请记住、在1-100Hz 范围内设计滤波器将需要高值无源组件、这对于您的设计可能不切实际。