This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:动态更改增益

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671227/lmp8646-changing-gain-on-the-fly

器件型号:LMP8646

尊敬的 电流感应 团队:

我建议客户采用 LMP8646 +外部直流/直流转换 器为超级电容器充电。 这是竞争对手# LTC3642的替代解决方案。

我的联系人喜欢这种想法、他会知道我们是否可以即时更改增益值(Rg)。 在启动时、他希望将充电电流限制在最小值、以便首先为系统加电(电源预算非常有限)。 然后、他希望将电流限制调整为高电平、以便为超级电容器充电。

问题:

是否可以即时更改增益? 如果是、有哪些建议?

只要遵循 AN-2218等设计流程、我们是否可以将任何 TI 直流/直流转换器与 LMP8646连接?

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Paul、

    我找不到任何增益设置电阻器 RG 是可变的设计、但我可以看到、这是可能的、具体取决于客户选择改变电阻的方式、无论这是使用两个并联电阻器和开关还是使用数字功率计。 客户只需确保流经 RG 电路的电流(通常为 Vsense/5kOhm)处于可变 RG 电路的电流限制范围内。

    对于第二个问题、只要线性稳压器具有反馈或调节引脚、就可以在该设计中使用线性稳压器的任何开关。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用