This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未知的 TI 运算放大器->器件型号

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TL054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668168/unknown-ti-op-amp---what-part-number

主题中讨论的其他器件:TL054

您好!

我有一个小 PCB、其中的运算放大器损坏了。 我想更换运算放大器、但无法找到器件型号。 此案例上的标记是采用 MSOP8封装的"TI 54 BIS"。 是否有任何数据库可通过案例上打印的代码来跟踪器件? 还有另一个器件我想订购库存。 案例代码是"3C SBC"、似乎也是 TI。 封装也是 MSOP8。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我怀疑在 MSOP 封装上生成的3个字母代码是确定 TI 器件的关键。 TI 网站 上有一个封装页面、可在其中输入和解密3个字母的代码:

    输入3字代码并记下 MSOP 封装(DGN) 、结果如下:

    BIS    THS3111IDGN    单路、低噪声、高电压电流反馈放大器

    SBC   TPS7A4201GNT    28V 输入、50mA 单路输出低压降线性稳压器

    相同的3字母代码有时用于不同的器件、但封装会不同。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TL054TM

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    TL054是 一款需要14引脚封装类型的四路运算放大器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。

    Kai