This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:Tina/Spice/TLV3201:在 TLV3201 SPICE 模型中建模的特性

Guru**** 2506455 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670304/re-tina-spice-tlv3201-features-modeled-in-the-tlv3201-spice-model

主题中讨论的其他器件:TLV3201HelloJohn
很高兴看到这个列表、似乎所有感兴趣的地方都至少是你提到的模型...
但是、我在我下载的模型中看不到该标题:

.SUBCKT TLV3201 3 4 5 2 1.
M12 6 7 8 8 MCPO W=200U
M13 6 7 9 9 MCNO W=200U
E1 10 11 12 11 20
E2 11 13 14 13 0.5
R1 0 11 1E9
R2 0 11 1E9
C1 7 15 1.8 E-12
R3 7 16 800
E3 15 13 6 13 1.
…………

似乎每个模型都不包含标题、或者?

此致
伊凡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我们的一些模型尚未更新以包含标题。
    如果您对 TLV3201模型有疑问    、我可以将此主题转移到创建该模型的工程师所监控的其他 E2E 论坛。

    请告诉我您希望我做什么。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、
    是的、请将消息转发给相应的工程师。
    感谢你的帮助。
    此致
    伊凡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    Web 上的模型包括标头、其中列出了所有模型特征。
    TLV3201未加密 Spice 模型: www.ti.com/.../toolssoftware

    如果您有任何疑问、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Imran

    我的仿真器似乎只是在模型窗口中剪掉标题。  

    因此、是的、文件包含它。

    感谢您的帮助!

    此致

    伊凡