This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:意外的大偏移电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, TLV3541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/671113/opa838-unexpected-large-offset-voltage

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件: TLV3541

您好!

我将 TI 的运算放大器(OPA838 7V/V + TLV3541 1.3V/V)用作电流信号的两级放大器。 原理图如下所示。 放大后的信号进入 MAX 比较器。

然而、在硬件测试期间、我们注意到 OPA838输出侧有一个意外的30mV 偏移、这个偏移远远大于数据表值(输入侧的最坏情况<300uV)。 失调电压会使该零电流检测变得非常糟糕。 有人能帮我看看这里有什么问题吗?

最棒的

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pengkun、

    OPA838的1.5µA 偏置电流通常为1 μ A、这将导致 R31 (3k)上的压降为4.5mV。 该电压降被电路的噪声增益((R32+R33)/R32=8)放大、OPA838输出端的失调电压为36mV。

    此外、考虑到流出-输入的输入偏置电流、OPA838的输出最终得到大约34mV 的失调电压。 正如您所观察到的。

    如果您将 R31降低至180R、您几乎可以消除这种不需要的失调电压。

    Kai