This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:如何在输入悬空时确定输出电压

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668294/lm2904-how-to-determine-the-output-voltage-when-input-is-floating

器件型号:LM2904

您好、专家、

如果 LM2904的输入如以下电路所示浮动、则输出电压为10V。  

通常、如何在断开输入时确定输出电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当输入悬空时、IN+引脚将通过 R9被拉至 GND、电路是一个电压为101V/V 的同相放大器 因此、根据器件的电压限制、输出电压将接近 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    LM2904的输入偏置电流仅为100nA、会流出同相输入并导致 R9上的压降、该压降由 U1的增益放大。

    请注意、您的电阻值太小。 这将强制产生极高的电流、而源极和 LM2904都无法提供这种电流。

    Kai