This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4172:共模电压范围

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670402/tlv4172-common-mode-voltage-range

器件型号:TLV4172

大家好

如果我们问 TLV4172、您会介意吗?


有一个描述"输入范围可扩展至(V+)–2V 至 V+以上。 更多信息、请参阅典型特性和应用与实施部分。"
这意味 着"输入范围可扩展至(V+)–2V 至 V+以上。"?
共模电压范围应为(V-)- 0.1至 (V+)- 2V。
是否可以 在正常运行时使用(V-)- 0.1至(V+)?


数据表 P1上有如下描述;
'为了实现正常运行、输入可在负电源轨以下100mV 以及正电源轨2V 之内运行。
 请注意、这些器件可在正电源轨之上100mV 的满轨到轨输入上运行、但在正电源轨2V 之内运行时性能会受到影响。"
如果超出共模电压范围、 我们假设 输出将饱和 V+或 V-。
这不是正常操作。 所以、这就是为什么 它不 是"性能下降"的原因、对吧?

此致、

大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、

    数据表中的图3清楚地显示了高于 VCC-2V 的运行情况。
    在 VCC 的2V 范围内不会出现任何像相位反转(也称为相位反转)这样的问题。

    对于大于 VCC-2V 的输入、预计会出现较差的直流偏移误差、较低的增益和压摆率。
    对于超过任一电源轨100mV 的输入,预计输出将饱和。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    除了 Ron 所说的内容、有关正电源电压2V 以内的典型性能、请参阅数据表8.4.1部分的表2。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    您写道:"如果超出共模电压范围、 我们假设 输出将饱和 V+或 V-。
    这不是正常操作。 所以、这就是为什么 它不 是"性能下降"的原因、对吧?"

    否 V+或 V-不会出现输出饱和。

    您问:"是否可以正常 运行(V-)- 0.1至(V+)?"

    是的,但是如果输入电压进入(V+)-0.2V... (V+) TLV4172可开始降低工作精度。 查看数据表的图3、例如。 您将看到、当输入电压介于+16V 和+18V 之间时、输入失调电压上升到50mV。 对于小于+16V 的输入电压、输入失调电压通常仅为0.5mV。 这是一个巨大的差异! 如果这是您的应用中的问题、则不得使用 TLV4172。

    Kai