This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:是否可以将该运算放大器模型 OPA192用作比较器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670419/opa192-is-it-possible-to-use-this-op-amp-model-opa192-as-comparator

器件型号:OPA192

我需要感应以毫伏为单位的电压变化。 那么、我可以将这个 OPA192用作比较器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王子:

    部分8.3.1中的 OPA192数据表指出、" OPA192可以承受高达36V 的最大差分摆幅(运算放大器的反相和同相引脚之间的电压)、 使该器件适合用作比较器或用于具有快速斜坡输入信号的应用、例如多路复用数据采集系统;请参阅图66。"

    此外、OPA192的失调电压非常低 、典型值为±8uV、 最大值为±50uV (TA = 0°C 至85°C)、因此非常 适合进行精密电压比较。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程