This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00912:需要高电流分流传感器

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00912
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670274/tida-00912-high-current-shunt-sensor-needed

器件型号:TIDA-00912

大家好、

我是 UCC 的 MSEE 学生。 我需要构建一个基于分流器的电流传感器、该传感器能够处理高达500A 的电流并输出模拟电压、这样 Arduino 就可以测量该电压并计算来自电动汽车应用传感器的电流。

我研究了可能符合该账单要求的产品、发现您目前拥有 TIDA-00912参考设计、该设计接近我的需求。 它说它只能处理高达200A 的电流;为什么呢? 我是否可以简单地提高分流电阻以降低流经分流电阻的电流并测量高达500A 的电流?

如果它只能处理200A 电流、那么您有什么解决方案可以处理更大的电流?

谢谢、
Bobby