This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:IN+和 IN-电压范围

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670231/tlv7031-in-and-in--voltage-range

器件型号:TLV7031

您好!

VCM 的写法如下。

它 是说 Vcc+0.1V 可以输入 IN +引脚还是 IN -引脚?
例如、在 Vcc = 5V 时将基准电压输入到 IN +或 IN-、我能否将5.1V 输入到 IN +或 IN -作为基准电压?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    是的、高于 Vcc 0.1V 的信号可同时施加到 IN+和 IN-(即、5V 电源为5.1V)。 在这种情况下、5.1V 电源可用作 IN+/IN-的基准电压(因此输出可能永远不会切换、因为 IN+/IN-在5.1V 时均为最大输出)。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最好。

    张健

    LPAC 应用