This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3692:视频分离器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669401/opa3692-video-splitter

器件型号:OPA3692

您好!  

我们使用附加的设计、使用 OPA3692 IC 将复合视频信号拆分为三个复合视频信号(75欧姆)。 传入的复合视频信号发送到 AD8001 OPAMP IC、以初始放大视频信号。 请帮助您确认所附设计是否可接受。  此外、如果您遇到过使用 OPA3692的视频分离器电路相关设计、请告知我们。

谢谢您、 此致、

Nishmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    总的来说、您的电路应该能够将输入信号复制为来自 OPA3692的三个等效输出信号。 如果两个放大器之间的连接不长、则可能会移除 R4和 R10、这将允许您使用前置驱动放大器中的较低电压。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您确认设计。 我还想确认在同相输入端给出的直流偏置电路是否正确。

    此致、谢谢您、

    Nishmitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishmitha、

    是的、您的偏置电路看起来正常。 直流分压器将设置放大器的电压、电容器将隔离来自输入信号的任何直流信号。 只需确保考虑放大器的任何输入偏置电流的影响。

    此致、