This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:输入电压保护

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/670143/ina149-input-voltage-protection

器件型号:INA149

您好!

我们电路中的差分放大器 INA149获得30V 的输入共模电压。 在一个特定的测试期间、我们发现 IC 已损坏、我们正在尝试调试该问题。 我们想知道 IC 中的 ESD 保护二极管。 假设输入电压在电源(+/-15V)之前上升、这将对 IC 造成损坏。 数据表的第13页提到、通过 ESD 二极管的电流必须限制为10mA。 我们在输入引脚上有一个100欧姆的电阻器。 因此、当输入引脚电压达到30V 并且电源引脚没有任何电压时、IC 是否会损坏? 在这种情况下、通过 ESD 二极管的电流将为30mA。

此致、

Veerasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veerasamy、

    如果电源断开/处于高阻抗状态且存在输入电压、则该器件将尝试通过钳位到电源轨的输入 ESD 单元为器件加电。 但是、ESD 单元位于内部放大器输入端、而不是封装输入端。 因此、输入信号和 ESD 结构之间的电阻约为380k Ω、这意味着流经 ESD 结构的电流实际上将小于100uA。 这不应损坏器件。

    如果您可以分享一些有关您的系统以及观察到故障时的状况的更多信息、我们应该能够帮助您确定故障原因。