Other Parts Discussed in Thread: AMC1301-Q1, SN6501, AMC1301EVM, AMC1301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1301-Q1 主题中讨论的其他器件: SN6501、 AMC1301EVM、 AMC1301
大家好、
数据表建议 VDD1的电压范围为3V 至5.5V
我想知道、VDD1和2是否可以从同一电源提供3.3V 电压。 感谢您的帮助。