This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3472-Q1:LM2904-Q1的替代器件?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, TL3472-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669633/tl3472-q1-alternative-device-for-lm2904-q1

器件型号:TL3472-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904

大家好、团队、

 与下面的主题“LM2904交叉失真发生”相同,我的客户正在评估 LM2904并为交叉失真而挣扎。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/etc_amplifiers__other_linear/f/18/p/628539/2322166?keyMatch=LM2904&tisearch=Search-JP-Support

 应用电路如下所示、类似于上述线程之一。

  

作为价格较低的轨到轨和非交叉失真器件、我们是否可以推荐 TLV3472-Q1?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo、

    TL3472-Q1是此电路的理想选择。
    我没有注意到这是另一个线程、但 T1交换了集电极和发射极。

    R4和 R6的用途是什么?

    如果负载始终端接至接地端、例如 R10已连接。 那么您不需要 R2、D1、D2、R3、T1或 R1。 这些组件支持灌电流驱动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    非常感谢您的及时支持。

    很抱歉造成混淆、负载不是 R10所示的纯电阻、而 是10kHz 输出信号的75欧姆阻抗。

    此致