This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议模型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669580/recommend-model

主题中讨论的其他器件:OPA140OPA188

噪声低于 OPA140。

2. OPA188小于1/f 噪声且功耗更低。

3.OPT90/°C (包括2.5V、2.5mA)温度漂移模型、低功耗

都需要支持12V 输入、轨到轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meng、

    运算放大器电压噪声密度(EN)与工作电流大致反向相关。 如果您需要比 OPA140或 OPA188更低的噪声、则 可能需要接受 更高的工作电流。 与 OPA140相比、双极输入运算放大器的电压噪声密度更低、但许多运算放大器的工作电流更高。

    噪声低于 OPA140。 -是否可接受比 OPA140更高的工作电流?

    2. OPA188小于1/f 噪声 且功耗更低。 - OPA188是一种斩波运算放大器设计、没有1/f 区域。 1/f 类型噪声混叠 到斩波时钟频率区域  、在该区域内由内部同步滤波器进行衰减。 OPA188仍具有低频噪声、但它只是低频时频谱噪声密度的向下扩展。  在 低频和极低频率的传统非斩波运算放大器中、这种类型的噪声被1/f 噪声所取代。 OPA188数据表图17、输入电压噪声频谱密度与频率间的关系、没有任何1/f 噪声。

    3..低于 OP90/°C (包括2.5V、2.5mA)温度漂移模型、低功耗-不确定您在这里要问的是什么。 请澄清。

    4.需要所有支持12V 输入、轨到轨-这是共模电压还是差分电压? 您打算使用哪种供应水平?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程