This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:用于 USB2ANY 的.dll 文件

Guru**** 2514935 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668914/usb2any-dll-file-for-usb2any

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:DRV2667

大家好、团队、

我的客户正在使用 USB2ANY 和 DRV2667在 Windows 上开发应用。 由于他们正在开发自己的软件程序、他们需要 USB2ANY 驱动程序。  

三星表示,他们需要这种信息。 您能提供他们需要的东西吗?

此致、

Sean Moon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    很高兴听到您的声音。 我不知道为什么 USB2ANY 查询会被定向到精密放大器 E2E 论坛、它可能会错误地分配给我们。 我们没有参与 其开发、也没有将其与任何 EVM 配合使用、也没有网页上提供的任何信息。

    它似乎是最近才开发的。 当我搜索  E2E 论坛时、我发现 一个可能  会向您的客户提供的咨询、 它位于触觉 E2E 论坛中:

    我希望这能为您提供所需信息的良好线索。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我看到您在内部收到了有关 USB2ANY 查询的电子邮件。

    我想关闭这个论坛帖子、如果我在几天内没有听到您的声音、我将继续并继续这样做。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程