This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:查找1uA 至10mA 的电流感应放大器。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7041, TLV3012, TLV7031, TLV3011, LPV821, TLV7081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669872/tlv521-looking-for-current-sense-amplifier-1-ua-to-10-ma

器件型号:TLV521
主题中讨论的其他器件:TLV7041TLV3012TLV7031TLV3011LPV821TLV7081

尊敬的团队:

我的客户希望在其器件中添加电流测量功能  

该解决方案应消耗大约1微安的电流。

 

它可以是电流感应放大器(分立式构建或固态)和具有迟滞的比较器(我需要数字输出)。

测量的电流为1uA 至10mA。

 

感谢您的建议。

提前感谢您的参与、  

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai

    感谢您的联系。  我们最近发表了一些应该是一个良好起点的材料。  我要推荐的器件非常适合低侧电流感应。  我也可以分享将其用于高侧感应的方法、但作为低电压器件、它自然适用于低侧。  LPV821是市场上唯一一款毫微功耗零漂移放大器。  零漂移放大器具有最低的输入失调电压、这对于需要最大程度地减小感应电阻器上的压降的电流感应应用非常有利。  在比较器方面、我们全新的 TLV7031、TLV7041和 TLV7081非常适合用于已提供稳压电压或基准的系统。  应用手册讨论了使用 GPIO 引脚为信号链供电的问题、重点介绍了如何利用为微控制器供电的稳压电压作为比较器的基准电压。 我们还拥有具有集成基准电压的微功耗器件、例如 TLV3011和 TLV3012。

    下面是我们最近发布的有关电流感应的一些链接。  但愿这对您有所帮助。

    卡盘

    www.ti.com/.../snoa985.pdf

    www.ti.com/.../snoa983.pdf

    www.ti.com/.../snoa977a.pdf