This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:请求原理图审阅

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669210/ina230-request-schematic-review

器件型号:INA230

您好!

您是否会在下面的原理图中查看是否存在任何错误点?

问题>我们应该将+12V 输入连接到总线(引脚11)吗?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS Yang、您好!

    感谢您选择 TI。 您不需要 R1506和 R1507。 A0、A1引脚可直接接地。 如果您还没有它们、我会向您的 SDA 和 SCL 通道添加上拉电阻器。 不需要连接 BUS 引脚、但如果您想测量 负载的功率、并且分流电阻器(R1607)正在耗散、那么是的、您应该将 BUS 引脚连接至+12V_IN。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Peter Iliya、
    感谢您的快速回答。
    至于您的注释“要测量负载的功率”,这意味着12V 电压监控(电压值测量)?
    此芯片的目的是了解+12V 的电压值。
    如果是、我想知道总线信号是否应该被连接至+12V_IN。

    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    您能否分享有关"测量负载功率"的更多信息?
    我是否应该将总线信号连接到+12V 以进行输入电压监控?

    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    VBUS 引脚将在您连接的位置进行电压测量。 如果您将 VBUS 连接到"+12V_IN"节点、则 VBUS 引脚将记录总线电压并存储在总线电压寄存器(02h)中。 如果您将 VBUS 连接到"12V"节点(我假设这是分流电阻器 R1607的负载侧)、则 VBUS 将测量12V 减去 VR1607。 换句话说、它将测量您的总线电压减去 R1607两端的压降。

    INA230通过将 VBUS 和电流相乘来计算功率、因此、如果 VBUS 被连接至"+12V_IN"、那么您正在计算的功率将包括传送到您的负载的功率和 R1607上的功率耗散。 这似乎可以忽略不计,但我想注意到这种差异。 总体而言、您需要根据自己的设计要求将 VBUS 引脚连接到哪一侧。 感谢您选择 TI。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应解决方案