This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:LMV331与 LMV331-N

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV331, LMV331-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669690/lmv331-lmv331-vs-lmv331-n

器件型号:LMV331

您好!

我想弄清楚这两个器件之间的差异是什么、除了温度范围(LMV331的额定温度高达125°C)和价格(LMV331便宜5美分)之外、我看不到任何差异。 您能帮助澄清这一点吗?

此致、

Tadeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    LMV331-N 是美国国家半导体的原始版本、LMV331 (非 N)是 TI 的第二个来源。

    TI 收购 National 后、所有"重复的" National 器件都有"-N 后缀。

    因此它们是相似的...但略有不同、因为它们是两个不同的公司(当时)在两个不同的流程上进行的两种不同的设计、所以在运营的边缘会有轻微的差异。 但在大多数情况下、除了温度范围之外、它们是相同的。