This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV2370:TLV2370关断引脚

Guru**** 2554710 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669792/linux-tlv2370-tlv2370-shutdown-pin

器件型号:TLV2370

工具/软件:Linux

尊敬的 Sirs:

 

我们正在其中一个电路板中使用 TLV2370、我们对该器件的关断引脚存在一些疑问。

 

实际上、我们不会假装使用关断功能。 因此、我们根据数据表指令将 ampopp 的引脚8保持悬空。

 

但是、ampop 上有一个奇怪的行为。 在某些情况下、输出变为零、没有任何原因。 它有时似乎进入关断模式。

 

在数据表的"8.3.5关断功能"部分中、有一些与关断引脚中的泄漏电流相关的注意事项。 这些语句与在浮动模式下使用 SHUTDOWN 引脚的操作相矛盾。 您能澄清一下这个问题吗?

 

此致、

奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    当关断引脚为低电平时、TLV2370被禁用。 当关断引脚为高电平或保持悬空时、器件被启用。

    在您的条件下、它保持浮动、因此应启用、除非存在导致器件禁用的杂散泄漏电流。

    如果通过将关断引脚直接连接到 Vcc 来将其驱动为高电平、器件是否仍处于关断状态? 您能否为您的设计直接将关断引脚连接到 Vcc 以消除此问题?

    出现此问题时、您能否提供电源电压、关断引脚和输出电压的示波器截图?

    谢谢、

    Tim Claycomb