This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:用于交流电压检测

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1100, AMC1301, TIDA-00834, TIDA-00835, TIDA-00810, TIDA-00555, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669814/amc1311-for-ac-voltage-sensing

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC1100AMC1301TIDA-00834TIDA-00835TIDA-00810TIDA-00555AMC1200

客户需要使用 AMC1311进行交流电源感应。 客户发现输入环境噪声会影响输出性能。

1.您能否帮助检查以下电路是否正常或需要改进?

是否有 AMC13xx 参考 采用交流电压感应进行设计?

3.  对于使用 AMC 器件进行交流电源感应是否还有其他建议?

应用:PV 逆变器

瓦特:50kW

输入电压:277VAC 至370VAC

原理图:

CH1:S-N

通道2:Vout_S

通道3:+5V

CH4:IO_S 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处找到原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我不确定 PV 逆变器中是否有专门用于 AMC1311的 TIPD、但我将四处看看并告知您。 至于原理图、我看不到任何"错误"、所以如果您愿意、可以随意给我一张更详细的笔记。 您能否更详细地介绍一下您发布的示波器跟踪结果中我们所关注的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于示波器,黄色->输入、红色->输出和绿色表示当前。
    由于工程师计划进行布局、请帮助推荐电路。
    2.如果有任何类似的参考文献,请提供建议 使用 AMC13xx 进行交流电源电压感应设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您可以查看以下几个 TIPD:我们使用了 TIDA-00834的 AMC1301和 AMC1100、AMC1200以及 TIDA-00810和 TIDA-00835来测量交流电压输入。 此外、我们还有 TIDA-00555、它展示了如何使用 AMC1100测量电压和电流。 对于 AMC13xx 器件而言、这些都是一个很好的起点。