This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA303, INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668398/ina240-ina240

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:INA303INA302

您好!

在我的应用中、我尝试使用 GaN 为500W-1kW 逆变器开发保护电路。 GaN 以极快的压摆率运行。 我在源路径中具有输入电流感应电阻器、并使用 ina240-20V/v IC 来感应电流是否存在过流。

我不是一名经验丰富的模拟设计 人员、如果有任何模拟设计人员查看我的电流保护原理图并告诉我任何故障、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Debanjan:

    感谢您的逆变器保护电路原理图。 经审核、我有一些担忧和考虑因素。

    启动时、C91和 C92充电可能会导致错误触发、因为它们的值很大。 数据表建议1uF 至50uF、但较低的值将具有较短的稳定时间。 R76、R80、C86、C88、C90的输入电路 ZD12和 ZD13不是必需的、并且可能会导致稳定性问题、尤其是当此电路与负载内联实现、而不是在高侧(在正电源轨和负载之间浮动)或低侧(在接地和逆变器系统之间浮动)。

    C89的极性应在正极端子远离 GND 的情况下翻转。

    如果您要实现一个可调窗口比较器、到电位器的连接应该是一样的(INA 和 INB+连接到 POT 的中间;GND 在底部引脚上)。

    软件应该考虑启动这个电路来避免毛刺脉冲、但是如果使用 INA303、这个整个电路可以很干净、并且价格有可能更低。 它是一个电流传感器、电压基准和双路比较器、位于一个封装中。 请参阅以下产品页面和数据表:

    http://www.ti.com/product/ina303

    www.ti.com/lit/ds/symlink/ina303.pdf

    我希望对德班詹有所帮助。 请告诉我、这是否通过回答其他问题来解决您的问题、或者您是否希望获得有关在您的系统中实施 INA303的建议。

    周末愉快!

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢 Manuel。

    我的应用是低侧感应。 我正在使用双向电流感应、因此比较器应具有两个基准。

    我使用 R76、R80、C86、C88、C90进行差分模式和共模滤波。 问题在于我的器件(GS66508B)的开关速率非常快、并且在打开时电流的上升时间为10ns。 电流感应电阻器已放置在低侧、电感为2-4nH。 现在、当开关导通时、当电流从0安培变为 Ifullload=50A 时、 检测电阻器上将出现 VL=LDI/dt、该值将非常高(10V)、频率也非常高。 差分模式滤波器的目的是对其进行滤波、使其不会触发保护电路。 D 您对此有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的感应电阻器配置、之前的结果是过零时的振荡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德班扬

    这些误触发持续多长时间? 据了解、电流在启动时仅从0A 变为50A、但情况可能并非如此。 为了帮助减少流经 Rsense 的浪涌电流、C88的电容可增加至1uF 或10uF。

     

    如果 GaN 器 件每次切换时此触发器均为假,则 TI 的 INA302和 INA303具有延迟功能,可使两个封装内比较器中的一个在触发报警输出之前具有高达10U 秒的延迟(数据表第15页:www.ti.com/.../ina302.pdf)。 使用其中一个器件、您的电路可以简化为与下图类似的方式(第17页、数据表):

     

     

    您能否在示波器屏幕截图上包括每条曲线表示的内容以及 Rsense 的值? 如果它振荡、电路可能不稳定。

     

    感谢您的耐心等待、

    Manuel Chavez