This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:LM5056APMHX/NOPB

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5056A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668053/lm5056a-lm5056apmhx-nopb

器件型号:LM5056A

尊敬的 TI:

我的温度和电压测量读数不正确。 我发现我在 LM5056A 的引脚15上获得了不正确的 VREF 电压 。 我测量了 VREF、得到的电压为4.1V、远高于数据表中的3V (最大值)。 我在引脚旁边放置了陶瓷电容1uF、6V。  

我知道 VREF 是一个精确生成 2.97V 的内部基准电压。 我想知道什么会导致 VREF 高于预期值。  

期待您的回复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    您应该不会看到 Vref 引脚上的4.1V 电压。 您能否向我们发送有关您如何配置器件的原理图? 此外、您是否能够获得正确的输入电压或读数? 还是 Vref 会影响这一点? 如果您有任何封装或批次 信息、请同时发送此信息。
     
    此致、
    Peter Iliya
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复。 此时、我将使用此芯片仅测量输入电压和温度。 我为我们的下一代产品保留电流和功率测量。 我对芯片的理论是: 芯片的 Vref 内部稳压器必须有电流阈值才能获得正确的电压范围。 我在其他 TI 芯片上有过通过 REF 引脚的电流的相关经验、这会影响 VREF 的电压。 此时、我只需在 Vref 引脚与 GND 并联3.9k、陶瓷电容器1uF 从 Vref 消耗大约0.75至1mA 的电流。 放置该电阻器后、我得到了 Vref 2.97V、输入电压和温度读数正确。

    我只想知道执行此配置是否会有任何副作用。 如果我的理论有误、请改正、并为我的案例提供更好的解决方案。 如果我将这些引脚[引脚1 (OUT)、引脚3 (SENSE)和引脚4 (VIN_K)]保持断开、该芯片是否存在任何问题。 请告诉我您的意见。

    此致、

    John

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    离开 OUT、SENSE 和 VIN_K 引脚不应影响性能。 如果您移除 VREF 3.9kOhm 电阻器、VREF 引脚是否会回升至4.1V?

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、即使在更换新的 LM5056A 芯片后也能实现。 如果这种配置不影响芯片的性能、现在就好了。 谢谢。

    此致、

    John