尊敬的 TI:
我的温度和电压测量读数不正确。 我发现我在 LM5056A 的引脚15上获得了不正确的 VREF 电压 。 我测量了 VREF、得到的电压为4.1V、远高于数据表中的3V (最大值)。 我在引脚旁边放置了陶瓷电容1uF、6V。
我知道 VREF 是一个精确生成 2.97V 的内部基准电压。 我想知道什么会导致 VREF 高于预期值。
期待您的回复。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我的温度和电压测量读数不正确。 我发现我在 LM5056A 的引脚15上获得了不正确的 VREF 电压 。 我测量了 VREF、得到的电压为4.1V、远高于数据表中的3V (最大值)。 我在引脚旁边放置了陶瓷电容1uF、6V。
我知道 VREF 是一个精确生成 2.97V 的内部基准电压。 我想知道什么会导致 VREF 高于预期值。
期待您的回复。
此致、
尊敬的 Peter:
感谢您的回复。 此时、我将使用此芯片仅测量输入电压和温度。 我为我们的下一代产品保留电流和功率测量。 我对芯片的理论是: 芯片的 Vref 内部稳压器必须有电流阈值才能获得正确的电压范围。 我在其他 TI 芯片上有过通过 REF 引脚的电流的相关经验、这会影响 VREF 的电压。 此时、我只需在 Vref 引脚与 GND 并联3.9k、陶瓷电容器1uF 从 Vref 消耗大约0.75至1mA 的电流。 放置该电阻器后、我得到了 Vref 2.97V、输入电压和温度读数正确。
我只想知道执行此配置是否会有任何副作用。 如果我的理论有误、请改正、并为我的案例提供更好的解决方案。 如果我将这些引脚[引脚1 (OUT)、引脚3 (SENSE)和引脚4 (VIN_K)]保持断开、该芯片是否存在任何问题。 请告诉我您的意见。
此致、
John