This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:分流电压超限警报是否会停止一个测量周期?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669495/ina226-does-shunt-voltage-over-limit-alert-stop-a-measurement-cycle

器件型号:INA226

您好!

我只想验证各种警报功能只是通知、不会影响已经发生的测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    INA226的警报是器件输出、所以它们不会影响内部逻辑或者正常测量。

     

    当警报上拉电阻器连接到 Vs 时、如果您的设计存在以下缺陷、则可能会发生测量干扰:

    1. Vs 和 GND 之间没有旁路电容器(建议使用0.1uF)、和
    2. 上拉电阻器非常小(建议>=1k Ω)
    3. 警报输出被反馈到器件中(不推荐使用)

    但这些条件可能会影响值、而不是时间。 简而言之,INA226的警报仅为通知,不会停止测量周期或影响其值。

     

    祝您工程学愉快、

    Manuel Chavez