This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DUAL-DIYAMP-EVM 设计频率范围

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DUAL-DIYAMP-EVM, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/669237/dual-diyamp-evm-design-frequency-range

主题中讨论的其他器件:DUAL-DIYAMP-EVMOPA657

你(们)好

我想知道 DUAL-DIYAMP-EVM 的 PCB 板可支持的最大设计频率是多少。 例如、如果我想使用 OPA657 (1.6GHz 运算放大器)构建同相放大器、可实现的带宽是多少。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不建议在高速设计中使用 DUAL-DIYAMP-EVM。 电路板的设计不考虑高速寄生因素、可能会导致高速放大器出现振荡。 我建议在任何设计中使用 OPA657 EVM。

    此致、