This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7316:查找 VGA 分离器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7316, THS7303, THS7372, THS7373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668541/ths7316-looking-for-a-vga-splitter

器件型号:THS7316
主题中讨论的其他器件: THS7303THS7372THS7373

你(们)好。

我的客户正在寻找具有以下规格的 VGA 分离器(1:2):

  • 输入信号:RGB
  • 分辨率:1920*1080 @ 60Hz

THS7316是否适合此应用? 您会建议什么?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    我不建议将 THS7316用于1920x1080@60Hz 视频分辨率。 要使用的合适部件是处于旁路模式的 THS7372或 THS7303、它将支持1920x1080@60Hz 视频分辨率和 RGB 输入。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    我认为 THS7373也应该适合该应用、对吧?

    THS737x 系列器件之间有何差异?

    谢谢!

    此致、

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    我还想与您确认下面的用例。

    HD CHX OUT 引脚将连接到两个 VGA 输出:一个 VGA 输出端口和一个采集卡输入。

    此配置是否会产生任何负载影响? 或者一切看起来都好吗?

    谢谢!

    此致、

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    是的、我认为旁路模式下的 THS7373 HD 通道也应该适合1080p60应用。 不过、我认为 THS7372更适合1080p60应用、因为它已经包含了6阶低通滤波器、否则需要在旁路模式下对 THS7373在外部实施。 THS7372还可以在单个通道中驱动两条视频线路。

    THS737x 系列具有不同的型号、支持3通道 SD/ED/HD/全高清标准、但并非同时支持所有标准。 此外、与视频放大器所需的典型6dB 相比、某些器件具有不同的增益(15dB)。

    上述驱动两个 VGA 输出的用例不应是 THS7372或 THS7373的问题。

    此致、
    Rohit