This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6035-Q1:关于工作温度范围

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6035-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668835/lmc6035-q1-about-operating-temperature-range

器件型号:LMC6035-Q1

您好!

我确认数据表。 在工作温度下、LMC6035-Q1是否已达到 Ta = 105C?

此致、

敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、敏雪-圣、

    LMC6035-Q1可保证在高达85°C 的结温下正常工作。工作额定值表指示器件可正常工作但无法保证特定性能的条件。 有关保证的规格、请参阅"电气特性"表并检查测试条件。

    最棒的
    Paul