This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2144:电流消耗

Guru**** 2647085 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668651/tle2144-current-draw

器件型号:TLE2144

当一个或多个通道未使用时、TLE2144 (四路运算放大器)是否会消耗更少的电流? 如果是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PinkCrapeMyrtle:

    TLE2144的每个运算放大器部分在休眠或静态状态下消耗的电流几乎相同。 例如、如果 TLE2144 +/-15V 电源电流是典型的13.8mA、则4个运算放大器部分的每一个消耗大约13.8/4mA 或3.35mA。 如果需要使用任何这些运算放大器部分来驱动负载电流、则它们的独立工作电流会增加到提供负载电流所需的水平以上。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程