This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:150kbit/s 的直流 PLC 通信

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-MINI-DC, TMS320F28375S, AFE032, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668436/afe031-dc-plc-communication-for-150kbit-s

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件:TIDM-MINI-DCTMS320F28375SAFE032

您好!
客户正在搜索通过24V 直流线路进行150kbit/s PLC 通信。 我们是否有适合此类请求的 TIDA 设计?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们在 AFE031 + F28PLC84中看到的最大 PHY 位速率为35kbps。 对于更高的数据速率、AFE032+TMS320F28375S 的最大 PHY 位速率为312kbps。 唯一具有 AFE032的参考设计是我已附加以下链接的 TIDM-MINI-DC。

    www.ti.com/.../TIDM-MINI-DC

    对于耦合到直流线路、下面的参考设计展示了如何实现这一点。

    www.ti.com/.../TIDA-00067

    如果您稍后需要我查看耦合电路原理图方面的帮助、请随时通过电子邮件将其发送给我。

    此致、

    Errol Leon
    应用工程师
    精密放大器应用