This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM231:最小脉宽

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668331/lm231-minimum-pulse-width

器件型号:LM231

数据表并未真正详细描述器件在频率到电压模式下可看到的最小脉冲宽度。 频率似乎相当低(~10k)、但我们是否有关于客户可以使用的最小脉冲宽度的任何信息?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我们针对 LM231的唯一信息是数据表。 根据数据表 F-V 应用(图18和19)和典型特性曲线、它无疑可在高达10kHz 的频率下使用。 电气特性表列出了 VIN =−10V (V-F 模式)时的额定满量程频率为10.0kHz。

    图7. 提供了一个100kHz 非线性误差图、这意味着器件可用于100kHz、如其中一个首页项目符号也表明了这一点。 我使用过的其他 F-V 转换器具有类似的 F-V 和 V-F 高端频率、因此 LM231可能能够支持100kHz F-V 运行。 与10kHz 和更低的工作频率相比、电气性能可能会降低。

    由于数据表未提供有关 LM231在10kHz 以上频率下运行的大量信息、因此在最小脉冲宽度方面、最好将错误置于保守侧。 使用100kHz 作为最大 F-V 频率并假设占空比为50%、脉冲高电平(和低电平)时间将为50us。 当 F-V 转换频率低于100kHz 时、应可使用该功能。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、
    感谢您对此的帮助!
    周末愉快!
    Richard Elmquist