This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2313:如何处理小信号放大器设计中的噪声

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2313, OPA847, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/668489/opa2313-how-to-handle-the-noise-in-small-signal-amplifier-design

器件型号:OPA2313
主题中讨论的其他器件: OPA847OPA388

大家好、

我正在设计一个输入电压低至1uV 的小信号放大器、并将其放大到 MCU ADC 采样。 (输入范围为1uV 至100mV、低频信号)

在预视觉实验室学习之后、我计算出如下所示的可能噪声。  我们在第一级中使用 OPA2313作为电压跟随器。  

在此电压跟随器设计中、由于增益为#1、因此在计算带宽时、我使用 GBP 带宽1MHz。

2.我计算出的噪声为32uV;  

///***流程***///

•140nv/SHz @ 1/f 噪声
•26nv/SHz @宽带
•带宽= 1.57*1=1.57MHz
•ENbb=ebb*SBW=26*1253=32578nVrms
•Enormal=140*1=140nV
•闪烁=140*4.07=570nV
•Etotal= 32582nV=32.582uV
///***流程***///

现在将提出以下问题:

1.我的计算是否正确?

2.如果我选择 OPA847、它是一款噪声很低的放大器、但其带宽要高得多、这会引入更多噪声。 在这种情况下、我应该处理什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LLouis、

    为了验证您的计算、我建议下载 模拟工程师计算器。 该工具中有一个计算器、用于计算电路的总噪声。

    由于您的输入电压低至1uV、因此您需要比 OPA2313高得多的精密器件。 OPA2313的典型失调电压为500uV (比输入信号大500倍)。 这意味着 OPA2313的失调电压将主导您的信号。 如需更多信息、我建议观看有关失调电压和输入偏置电流的 TI 高精度实验室视频。

    如果您必须使用 OPA847来满足您的噪声性能要求、但您不需要全带宽、则可以在放大器的输出端添加 RC 滤波器、以降低电路带宽。

    另一个要使用的放大器是 OPA388。 这是一款低噪声器件、具有低得多的失调电压。

    谢谢、

    Tim Claycomb